我们今天能为您提供什么帮助?

MICOM继电保护装置怎么查看装置信息?

问题描述:
MICOM继电保护装置怎么查看装置信息?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

在可翻开的上盖板的下面,贴有装置的标识纸,上面有保护装置型号、序列号、灵敏接地电流
范围、额定值和订货代码等信息。

下面列出了每个信息代表的含义:P127CAF11:CORTEC 代码(订货代码)通过本代码,用户可以知道保护装置的特性。No.:0000000:装置的序列号;Cde: 00000/000:装置订货参考信息。当装置出现问题时,用户必须提供这些信息以便维修。
Un = 57   130V:电压互感器输入的范围。
Modbus:通讯规约,通过后部RS485通讯口实现。
0.002 Ien:灵敏接地故障电流等级(有三个灵敏等级)。
Ua = 48-150Vdc:装置电源的电压范围。在本例中,电源只能是直流DC。