我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P127的LED关联及复归情况?

问题描述:
Micom P127的LED关联及复归情况?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

1.关联至input signals,信号是外接的,一旦信号变位,LED即跟着亮/灭,无需手动复归;

2.关联至protection signals,信号是装置内部触发,必须先消除外部故障,再复归保护信号,LED灯才能复归;

3.关联至alarm,信号随着外接的互感器采集值变化,数值高于报警阀值则LED点亮,低于报警阀值则熄灭。