我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P127接地故障动作了但是逻辑没有跳断路器,为什么?

问题描述:
Micom P127接地故障动作了但是逻辑没有跳断路器,为什么?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

1.接地故障动作但不跳断路器,得配置automa. ctrl\trip 命令;

2.关于逻辑输入,需要配置:input -> aux       Taux—Ox

再次测试,应该可以使断路器动作。