我们今天能为您提供什么帮助?

Micom P225的不平衡保护(46)是如何定义的?

问题描述:
Micom P225的不平衡保护(46)是如何定义的?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

不平衡保护(46)用于保护电动机的不平衡、断线和逆相序,它判断的依据是测量电流的负序部分。

有2段负序电流门槛值可以设定:

  1. 1. I2>,定时限一段

  2. 2. I2>>,反时限二段

可以用I2>来检测逆相序或者缺相,再或者给出不平衡保护的告警。

I2>>的反时限特性可以允许装置更快地检测到轻微的不平衡,而延时可以允许暂态的故障发生时不必使继电器出口。