我们今天能为您提供什么帮助?

RTD是什么概念?Micom P22X都有几个RTD?

问题描述:
RTD是什么概念?Micom P22X都有几个RTD?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

RTD是英文是 Resistance Temperature Detector 的缩写,意思是温度探测器,用于电动机内/外部运行温度探测,它实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。

Micom P220最多可选6个RTD,而P225最多可选10个RTD。