我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
vamp57 实现遥控功能时该如何关联?
所属产品线:
Vamp 50 系列

解决方法:

1.先在vampset软件 mimic菜单中查看对应的对象,也可以编辑更改对象(object),单击一下断路器图标,对应的对象数字就会更改,一共有8个对象,其中有6个对象可选;


2,在控制矩阵中将该对象关联到输出继电器


3, 根据遥控报文发送指令


4,如果对象(object)控制类型设置为选择型(selective),则遥控需执行两步,先选择再执行,如果对象控制类型设置为直控型(direct),则遥控只需执行一步,即报文中的选择对应操作。