我们今天能为您提供什么帮助?

Vamp57 的电流I、电压U和频率f的测量精度是多少?

问题描述:
Vamp57 的电流I、电压U和频率f的测量精度是多少?

所属产品线:
Vamp 50 系列

解决方法:

电流I的测量精度是(二次值):

I ≤ 7.5 A : ±0.5 % 或者 ±15 mA

I > 7.5 A : ±3 %

电压U的测量精度是(二次值):

±0.5 % 或者 ±0.3 V

频率f的测量精度是:

±10 mHz