我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
vamp 保护都有哪些语言配置?
所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

vamp 系列保护都有哪些语言配置在说明书,选型表等资料中都没有体现,只能查到如下结果

只能在综保本身菜单里查看了。但是Vamp系列保护是可以通过vampset软件更新语言包的,通常来讲综保的默认语言是英语,更新语言可按照下述方法实现:

  1. 1.获取对应综保型号及版本的语言包,格式为 language_x.vlf,其中x表示针对某些固件版本的符号,此类文件可通过向相应vampsupport获取

  2. 2.关闭已经打开的vampset文件

  3. 3.打开vampset,进入communication -> Update Language,选择对应的vlf语言包文件打开安装

  4. 4.安装完成后关闭vampset,在HMI界面找到DEVICE SETUP 菜单

  5. 5.在左侧菜单中选择CONF-> LANGUAGE,可以看到除了英语外多了刚刚安装的语言选项,选择该语言,确认,再输入密码确认

    注意,针对部分老机型,可能只有4Mb内存空间,可能无法安装语言包,如果有8Mb,通常都可以满足语言包安装,具体存储信息,可以通过综保  CONF-> DEVICE INFO查看

    以上步骤部分截图如下: