我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VAMP 255有没有虚拟输出?有几个?如何使用?
问题描述:
VAMP 255有没有虚拟输出?有几个?如何使用?

所属产品线:
Vamp 200 系列

解决方法:

VAMP 255装置可配置4个虚拟输入和6个虚拟输出,虚拟输出并没有实际的输出继电器可供支配,它只在“output matrix”和“block matrix”里面显示,它的主要作用是作为变量或参数出现在用户的可编程逻辑等式中,也可以用于定值组切换。