问题描述:
VAMP121有output relay吗?有几个?各是什么功能?所属产品线:
Vamp系列电弧光保护解决方法:
VAMP121本体有一个集成的输出继电器,用于分断断路器,接线端子号为X2-15,X2-16。
另外装置还有一个二进制输出,当断路器合闸且装置正常运行时,该输出为24VDC,而一旦装置出现内部故障或者断路器跳闸时,此输出变为0V,此输出可以通过中继端子来控制一个外部继电器。端子号为X2-9(-),X2-10(+)。
输出继电器接线图如下:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
VAMP121本体有一个集成的输出继电器,用于分断断路器,接线端子号为X2-15,X2-16。
另外装置还有一个二进制输出,当断路器合闸且装置正常运行时,该输出为24VDC,而一旦装置出现内部故障或者断路器跳闸时,此输出变为0V,此输出可以通过中继端子来控制一个外部继电器。端子号为X2-9(-),X2-10(+)。
输出继电器接线图如下:

是否有帮助?