我们今天能为您提供什么帮助?

RM6-B在保护跳闸后,VIP300的跳闸指示灯无法复位,是什么原因?

问题描述:
RM6-B在保护跳闸后,VIP300的跳闸指示灯无法复位,是什么原因?

所属产品线:
VIP系列

解决方法:

相电流保护或接地故障保护跳闸后,对应的"trip"指示灯会常亮,此时可以通过面板上的"reset"按钮进行复位。
指示灯无法复位的原因可能是断路器分闸时间过长(超过48小时)。当断路器在分闸状态时,VIP300失去工作电源,此时在跳闸后48小时内通 过"reset"按钮仍然可能进行跳闸指示灯复位,如果超过48小时,则需要通过VAP6来进行复位,或者故障排除后合闸断路器,当回路电流超过继电器的 最小工作电流(在面板上标签有注明)时即可进行复位。