我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3Uxx系列继电保护装置面板上LED有什么含义?
问题描述:
Easergy P3Uxx系列继电保护装置面板上LED有什么含义?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

前面板有12个LED指示灯:

2 个可编程功能按键指示灯(F1和F2)

2 个装置状态信号指示灯(电源和装置故障)

8 个可用户自定义(A-H)指示灯

装置上电后,"POWER"为绿色常亮。正常运行时,"STATUS"不亮,它仅在装置故障时才会被点亮。如出现此种情况,请联系当地厂家代表。“STATUS”与看门狗回路是关联一起的。看门狗可以通过硬接线连接至变电站自动化系统用于告警。为方便用户自定义LED名称,文字可以临时写在透明的标签上。

LED与相应信息对应如下:

LED指示灯
含义 备注
Power电源灯常亮 装置辅助电源正常 正常运行
Status装置故障灯常亮 内部故障,同时伴有看门狗接点动作 尝试重启装置该灯仍常亮,则需要报修
A至H点亮 应用指示 可自定义
F1/F2点亮 相应功能键被按压激活 可自定义