我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3U10和P3U20只有一个VT端子,其接线方式和对应的保护是怎么样的?

问题描述:
Easergy P3U10和P3U20只有一个VT端子,其接线方式和对应的保护是怎么样的?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

Easergy P3U10/20的电压测量模式有三种可选:LL,LN和Uo

其对应的接线方式分别为

如果选择LL/LN的接线方式,那么装置跟电压相关的保护是59C电容器过电压保护;

如果选择Uo的接线方式,那么装置跟电压相关的保护是(59N)中性点电压偏移保护。