我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3控制开关的方式有哪些?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

Easergy P3有以下几种控制方式:

  1. 通过面板模拟屏

  2. 通过通讯

  3. 通过数字量输入

  4. 通过对象控制键(有两种模式)

  5. 通过功能键

  6. 通过 Easrergy Pro setting tool 或者Webserver 或者SmartAPP