我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如果Sepam20、Sepam40系列输出O1,O2,O3用作脉冲模式,脉冲持续时间是多少?
问题描述:
如果Sepam20、Sepam40系列输出O1,O2,O3用作脉冲模式,脉冲持续时间是多少?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列

解决方法:

如果Sepam20、40系列的输出O1,O2,O3用作脉冲模式,脉冲的持续时间是14ms。