我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam波形捕捉的采样点数是多少?

问题描述:
Sepam波形捕捉的采样点数是多少?

所属产品线:
Sepam 20 系列; Sepam 40 系列; Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

对于Sepam20/40,波形捕捉时的采样点数是每周波12个点。

对于Sepam60/80,波形捕捉时的采样点数是每周波12个点或36个点,可以通过SFT2841来设置。