我们今天能为您提供什么帮助?

CSH120和CSH200如何接线,是用单芯屏蔽电缆还是双芯屏蔽电缆?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

用单芯屏蔽电缆即可。其中屏蔽层要以尽可能短的方式接到SEPAM的端子上。

对于20和40系列,至剩余电流I0输入端,在连接器A上,接端子19和18(屏蔽层);

对于80系列,可以接两组零序互感器。至剩余电流I0输入端,在连接器E上,接端子15和14(屏蔽层);至剩余电流I'0输入端,在连接器E上,接端子18和17(屏蔽层)。