ACE949-2和ACE959做通讯时AB端子如何接线?
问题描述:
ACE949-2和ACE959做通讯时AB端子如何接线?所属产品线:
Sepam 40 系列解决方法:
ACE949-2和ACE959通讯AB端子在内部已经连接好,无需用户再短接对应的端子。如下图所示,A端子的V+ V- L+ L-已经与B端子的V+ V- L+ L-短接起来了,用户单台设备通讯的时候任意取一个端口,需要注意:外部接线实际是正极与L-连接,外部负极与L+连接。若多台综保通讯,任取一个端口连接通讯设备,另外一个端口与其余的综保对应的端口连接即可。


是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。