我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam保护上基本单元CCA630和CCA634是否有防开路功能?

问题描述:
Sepam保护上基本单元CCA630和CCA634是否有防开路功能?

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

CCA630和CCA634均有防CT回路开路的功能;在CT一二次存在电流时,可以直接拆卸基本单元。如图(以CCA630为例):基本单元内部互感器将外部5A/1A电流转换至mA级电流,并上电阻后引入本体。在基本单元拆下后,基本单元和本体回路开路,电流流经电阻形成回路,保证CT回路闭合。