我们今天能为您提供什么帮助?

SFT2826软件无法打开新版本Sepam80的波形文件,怎么解决?

问题描述:
SFT2826软件无法打开新版本Sepam80的波形文件,怎么解决?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

SFT2826只能打开Sepam60/80 V8.02以前版本的波形文件。自V8.02以后的版本Sepam60/80的波形捕捉文件,客户可以使用Wavewin或者Transview软件,或者S1 Studio下的Wavewin打开波形文件。