我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3U20/30的分合闸控制键只能固定控制特定的目标吗?
问题描述:
Easergy P3U20/30的分合闸控制键只能固定控制特定的目标吗?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

Easergy P3U20/30都有6个可控制对象,分合闸控制键可以定义为控制6个中的任意一个。在Object菜单下的Object for control buttons子菜单里配置。Easergy Pro软件和本地面板都可以进行配置。