我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
与Sepam配合的零序CT除了选用施耐德的零序CT外,用户的零序互感器是否可以与Sepam 配合使用?
问题描述:
与Sepam配合的零序CT除了选用施耐德的零序CT外,用户的零序互感器是否可以与Sepam 配合使用?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

一般来说,用我公司的sepam,首先推荐选用我公司的零序互感器CSH120或CSH200,此为标准连接,即使非常低的故障电流也能检测出来。

如果用户选用1A或者5A的CT,且选择CCA630模块,可以和CSH30配合使用来测量剩余电流;如果选择CCA634模块,可以直接接入测量剩余电流。