我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
一个110/10KV变电站何时需要配置同步校验功能?如何实现?
问题描述:
一个110/10KV变电站何时需要配置同步校验功能?如何实现?

所属产品线:
Sepam 60 系列; Sepam 80 系列

解决方法:

Sepam S60及S80系列综保可选配同步校验功能。

同步校验功能可保证断路器合闸时上级和下级电压之间不会出现任何危险的耦合。可以比较两个线电压或者两个相电压。

如果比较电压之间相位、频率或者幅值差在设定的限制范围内,则允许合闸。

当降压变压器的下端母线连接至小水电站或者柴油发动机时,尤其需要配置同步校验功能,因为同一段母线的潮流可能正向也可能逆向。