我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全继电器XPSAS用XPSAF替换有何区别?
问题描述:
安全继电器XPSAS用XPSAF替换有何区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAF从功能上可以接近替代XPSAS,可根据下表替代:

供电电压

老型号

新型号*

24VAC/DC

XPS-AS5140

XPS-AF5130

48VAC/DC

XPS-AS5340

115VAC

XPS-AS3440

230VAC

XPS-AS3740

*新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号

它们之间的区别主要有:

1,外观尺寸不同:XPSAS尺寸为45X77.5X120(宽,高,深,mm);XPSAF尺寸为:22.5X99X114(宽,高,深,mm)。

2,XPSAF比XPSAS多1个NO安全输出通道。

3,XPSAS供电电压范围更多,XPSAF只有AC/DC24V。

4,XPSAS可以用于双手操作台,而XPSAF不可以。

体端子对比如下:

接线端子图对比如下: