我们今天能为您提供什么帮助?

安全继电器XPSAL用XPSAC替代有何区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAC从功能上可以接近替代XPSAL,都是用于急停按钮和限位开关的监测,可根据下表替换:

供电电压 老型号 新型号
24VAC/DC XPS-AL5110 XPS-AC5121*
120VAC XPS-AL3410 XPS-AC3421
230VAC XPS-AL3710 XPS-AC3721
*XPS-AC5121可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号

它们之间的区别主要有:

1.外观尺寸不同:XPSAL尺寸为22.5*77.5*120(宽*高*深,mm);XPSAC尺寸为22.5*99*114(宽*高*深,mm).

2.安全输出通道不同:XPSAL只有2个N/O安全输出;而XPSAC有3个N/O安全输出,另外还有1个固态附加输出通道 。具体端子对比如下: