我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全继电器XPSECM用XPSECME替换有何区别?
问题描述:
安全继电器XPSECM用XPSECME替换有何区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

安全模块XPSECME从功能上可以接近替代XPSECM,都是用作Preventa XPS基本模块(急停、限位开关、双手控制器等)的附属设备,用来增加安全输出通道的数量。可以根据下表替换:

供电电压

老型号

新型号*

24VAC/DC

XPS-ECM5131

XPS-ECME5120*

115VAC

XPS-ECM3431

-

230VAC

XPS-ECM3731

-

*新型号末尾字母P表示可拆卸螺钉端子,末尾字母C表示可拆卸弹簧端子。

它们之间的区别主要有:

  1. 输入通道不同:XPSECM有两个输入通道,而XPSECME只有一个输入通道。

  2. 附加输出通道不同: XPSECM有1个N/C附加输出通道和一个固态附加输出通道(至PLC);而XPSECME有2个NC附加输出通道。

  3. 端子形式不同:XPSECM为螺钉夹紧端子,且不可拆卸;而XPSECME有螺钉夹紧端子和弹簧端子两种可选,且均为可拆卸式端子。

  4. 外观尺寸不同:XPSECM尺寸为 90*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSECME****P尺寸为22.5*99*114(宽,高,深,mm);XPSECME****C尺寸为22.5*111*114(宽,高,深,mm)。

主要区别对比如下:

XPSECM和XPSECME接线图对比如下: