XPSAF安全模块自动启动时,输入A一直闭合,输入B闭合后模块正常输出,当输入B断开后再次闭合时,模块会有输出吗?
问题描述:
XPSAF安全模块使用带自动启动的防盗门监控功能时,当输入A(S11-S12)一直闭合,输入B(S21-S22)闭合后安全模块有输出 ,断开输入B,模块输出断开,当再闭合输入B时,模块会有输出吗?所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
不会有输出,出现这种情况要将安全模块恢复输出有两种方式:
1、 断开供电电源重新上电后,将输入A和输入B闭合;
2、 将输入A断开一下,再将输入A和输入B闭合。
是否有帮助?