问题描述:
ATS22第二套参数电机设置问题。所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
首先将CONF中高级模式LAC设置为ON,然后进高级设定菜单SET2中,设置ATS22第二套电机:设置电机电流In2,其它参数如:初始起动电压tq2、ACC2 加速斜坡时间、ILT2限制电流、dEC2减速斜坡时间等,根据现场实际情况设定。要切换的第二套电机参数还需要给个切换输入点(如:LI3=2nd),当输入点有信号时第二套参数激活。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
首先将CONF中高级模式LAC设置为ON,然后进高级设定菜单SET2中,设置ATS22第二套电机:设置电机电流In2,其它参数如:初始起动电压tq2、ACC2 加速斜坡时间、ILT2限制电流、dEC2减速斜坡时间等,根据现场实际情况设定。要切换的第二套电机参数还需要给个切换输入点(如:LI3=2nd),当输入点有信号时第二套参数激活。
是否有帮助?