我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器Modbus通讯CMD(8501) bit8有什么作用?

问题描述:
ATV12变频器Modbus通讯CMD(8501) bit8有什么作用?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12 的命令字CMD (8501)的bit8是暂停位,给CMD发送16#010F(bit8=1)可以实现斜坡停车,变频器状态保持为RUN(状态字ETA=16#xx37),但没有输出频率。给CMD发送16#0007,16#0107,16#0006,16#0106,16#0002,16#0102等均为自由停车。