我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器PID唤醒水平【rSL】和唤醒阈值【UPP】的区别是什么?

问题描述:
ATV12变频器PID唤醒水平【rSL】和唤醒阈值【UPP】的区别是什么?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

PID的唤醒水平【rSL】定义的是给定和反馈的偏差,当实际给定与反馈的偏差大于【rSL】设定值时,变频器唤醒输出;而唤醒阈值【UPP】定义的是反馈值的大小,当实际反馈值小于【UPP】时变频器的唤醒输出。