我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器外接电位计给定,高速50Hz,为什么变频器最大输出频率为25Hz?

问题描述:
ATV12变频器外接电位计给定,高速50Hz,为什么变频器最大输出频率为25Hz?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

原因是把AI1类型AI1t设置为10U了(电压:0-10 Vdc),将其改为默认值5U(电压:0-5 Vdc)即可。ATV12用外接的电位计给定的电源为5V,接线是接到AI1、+5V、COM上,如果将AI1t设为10U,则10V时对应高速 50HZ,当电位计转到最大处AI1才有5V电压输入,所以输出频率为25Hz。