我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV32,ATV320配置VW3A1101,VW3A1111后能不能实现上传和下载功能?
问题描述:
ATV32,ATV320配置VW3A1101,VW3A1111后能不能实现上传和下载功能?

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

ATV32/ATV320外配中文面板VW3A1101/VW3A1111后,可以实现对参数的上传和下载,与cod菜单里的上载权限和下载权限有关系。当上载权限和下载权限都设置为禁止,未设置密码时,可进行上载,但不能下载;设置密码后,禁止上载和下载。