当点击Web Deployment Preparation时报错“Failed to create web deployment files”无法进行web发布,怎样解决?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
当点击Web发布准备时出现下图的错误

这个错误的主要原因是因为[WebServer]DeployRoot=路径有错误,一般此路径需要指向Web server安装文件夹中的Deploy文件夹,默认是
[WebServer]
DeployRoot=C:\inetpub\wwwroot\Citect\deploy
如果用户正在部署某个远程网络目标,推荐用户使用被映射过的驱动器而不使用 UNC 地址。这样会避免潜在的部署困难。不要将驱动器直接映射到部署位置,因为路径需要以“deploy”子文件夹结尾。
使用映射驱动器“Z:”表示
“\\ComputerName\Program Files\Citect\Vijeo Citect\WebServer\”
该参数将设置为:
[webserver]DeployRoot=Z:\deploy
是否有帮助?