我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
实时时钟在同步后%SW53的值为什么不显示世纪与年的数字?
问题描述:
实时时钟在同步后%SW53的值为什么不显示世纪与年的数字

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

RTC 功能:包含当前日期和时间值的字,其数值是以 BCD码类型存在的。%SW53表示世纪和年。可用BTI指令将其转换为二进制,语法为:

测试结果: