我们今天能为您提供什么帮助?

为什么在TwidoSuite软件使用Modbus宏功能无法通讯?

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

当使用TwidoSuite软件配置Modbus端口时,TwidoModbus端口默认地址为“主站”,没有Modbus地址(而在Twidosoft中则默认Modbus地址为“1”),所以不能通讯。要建立通许,需要将TwidoModbus端口指定一个具体的Modbus地址。