Twidosoft或TwidoSuite软件中,OPEN 和SHORT 指令的作用是什么?
问题描述:
Twidosoft或TwidoSuite软件中,OPEN 和SHORT 指令的作用是什么?所属产品线:
Twido Soft解决方法:
OPEN 和 SHORT 指令提供了梯形图程序调试和故障排除的简便方法。这些特殊指令可以通过梯级的短路或开路连续性改变梯级逻辑。
OPEN指令:创建梯形图梯级的连续性中断,而不管上次逻辑操作的结果;相当于该处梯级一直断开。
SHORT指令:使连续性可以通过梯级,而不管上次逻辑操作的结果;相当于该处梯级一直接通。

第一行程序,无论OPEN前的逻辑结果如何,OPEN处都是断开状态,从而令输出线圈一直为0。
第二行程序,无论%I0.9的状态如何,SHORT处都是接通状态,从而使输出线圈一直为1。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。