问题描述:
ION7650/7550如何在前面板上V1/V2/V3 Harm及其I1/I2/I3Harm柱状图上查看单次谐波副值和相角?所属产品线:
ION7650解决方法:
ION7650(V360s)从 V1/V2/V3 Harm及其I1/I2/I3Harm柱状图上,通过导航键上、下键可以查看单次2-50次单次谐波的幅值绝对值,相对于基波的百分比和相角。
需要注意:
ION7550不具有这个功能。
ION7650在Demo模式下也无法查看单次谐波的副值和相角。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ION7650(V360s)从 V1/V2/V3 Harm及其I1/I2/I3Harm柱状图上,通过导航键上、下键可以查看单次2-50次单次谐波的幅值绝对值,相对于基波的百分比和相角。
需要注意:
ION7550不具有这个功能。
ION7650在Demo模式下也无法查看单次谐波的副值和相角。
是否有帮助?