我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为何ION7650表的柱状图上看到的单次谐波数值超过100?
问题描述:
为何ION7650表的柱状图上看到的单次谐波数值超过100?

所属产品线:
ION7650

解决方法:

客户的谐波显示模式不是百分比的方式,如果客户需要显示为百分比方式,可以按照下面的步骤来修改。
1.打开ION Setup


2.连接设备



3.进入ION Setup,显示如下,只有电脑名称的页面。然后按Ctrl键,单击鼠标左键。


4.然后从下面选‘Harmonic Module’,如下图所示:


5.选择需要设置的,例如在右侧选V1 Harmonics,然后点击Edit



6.修改为基波的百分比或RMS的百分比,然后send就可以了。