我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION7300的modbus默认放大了10倍?如何修改
问题描述:
ION7300的modbus默认放大了10倍?如何修改

所属产品线:
ION7650

解决方法:

保证ION7300装置的com1通讯线连接正常,将装置地址,波特率设置好,通讯协议选择“ION”协议。示例中,地址:23;波特率19200.
1.      登陆ION Setup,用户名”supervisor”,密码“0”。


2.      在SYSTEM中右键添加site:


在site中添加meter:


如果通讯正常应出现以下界面:


3.      右键点击meter1:选择Properties

选择show Advanced setup
4.      选择modbus slave modules,


左键点击右面的Modbus slave 1,修改如下 scaling 及infull和outfull后,点击send发送至ION7300装置。


6.关闭IONSetup软件。更改com1为modbus,通讯连接,用第三方软件检查频率及电压是否已正常。