我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION7650/ION7550使用Modbus TCP通讯时,其作为Modbus/TCP服务器(Server)的设备地址是多少?
所属产品线:
ION7650

解决方法:

1、如果启用了Modbus Gateway的功能,此地址固定为255,不可配置。

2、如果未启用Modbus Gateway的功能,此地址为任意值。