我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION7650/ION7550作为Modbus Gateway时,如何实现对其的Modbus/TCP通讯?
所属产品线:
ION7650

解决方法:

1、ION7650/ION7550作为Modbus Gateway时,仪表的Modbus TCP服务器地址为255,不可修改。

2、如果Modbus软件不支持255的设备地址,考虑以下解决方案:

  • 将Com1配置为Modbus gateway,Com2配置为Modbus RTU。

  • 将Com2与Com1端口进行连接,然后将RS485串行链路连接至Com2端口。

这样就将Com2端口作为Modbus gateway的一个从设备端口。此时可用Com2端口的设备地址进行Modbus TCP的通讯。