我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Comtrade 模块总是Off-line,需要检查哪些?
问题描述:
Comtrade 模块总是Off-line,需要检查哪些?

所属产品线:
ION7650

解决方法:

1.       首先需要检查录波模块Wform Rec Module不能是Off-line.

2.       如果录波模块Wform Rec Module已经是On-line,那么检查Comtrade模块已配置的输入源中几个录波模块的Record Delay Cycles要相同.