我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION7650仪表如何查看单次谐波?如何查看闪变以及电压不平衡度?
问题描述:
ION7650仪表如何查看单次谐波?如何查看闪变以及电压不平衡度?

所属产品线:
ION7650

解决方法:

单次谐波查看:ION7650(V360s)从 V1/V2/V3 Harm及其I1/I2/I3Harm柱状图上,通过导航键上、下键可以查看单次2-40次单次谐波的幅值绝对值,相对于基波的百分比和相角。

闪变:默认的页面中没有,可以添加。

电压不平衡度:在默认的summary页面中有。