我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM8000电压和电流输入的范围是多少?
所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

电压输入:

1 主电压互感器(PT):最大值为1.0MV AC.

2 指定精度的直连电压:57~400V L-N/100~690V L-L(星形)或100~600V L-L(三角形).

3 指定精度的频率:42~69Hz(额定值50/60Hz).

电流输入:

指定精度的电流范围:50mA~10A.