所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
一个PM8000表计可以支持连接多个远程显示屏,但是只能有一个远程显示屏上电工作,也就是说连接多个远程显示屏不能同时都上电显示,否则会损害表计和远程显示屏。解决方案是不同的显示屏装在不同的地方,同时每个显示屏用转换开关控制,保证只有一个远程显示屏工作。
是否有帮助?


{}
一个PM8000表计可以支持连接多个远程显示屏,但是只能有一个远程显示屏上电工作,也就是说连接多个远程显示屏不能同时都上电显示,否则会损害表计和远程显示屏。解决方案是不同的显示屏装在不同的地方,同时每个显示屏用转换开关控制,保证只有一个远程显示屏工作。
是否有帮助?