我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000远程显示屏,按按钮总是反应慢或显示延迟,有哪些原因?

问题描述:
PM8000远程显示屏,按按钮总是反应慢或显示延迟,有哪些原因?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

PM8000远程显示屏,按按钮总是反应慢或显示延迟,可能原因有:

  1. 没有按照手册中使用合适的电缆,应该用CAT5/5e UTP(仅使用无屏蔽电缆);

  2. 连接电缆和RJ45连接头不匹配。