所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
PM8000连接ION Setup后在Diagnostics module中有RMD State:(RMD是Remote meter Display)

这是PM8000在Diagnostics module中新增加的寄存器地址,以数字代码来表示远程显示屏的诊断信息。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PM8000连接ION Setup后在Diagnostics module中有RMD State:(RMD是Remote meter Display)

这是PM8000在Diagnostics module中新增加的寄存器地址,以数字代码来表示远程显示屏的诊断信息。
是否有帮助?