我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000仪表背后的2个以太网口意义何在?

问题描述:
PM8000仪表背后的2个以太网口意义何在?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

首先,这2个以太网口具有相同的IP地址,例如192.168.1.1;其次,第二个网口可以作为以太网交换机来简化网络连接并减少安装时间和成本;最后,通讯走线方式由发散式(即每个仪表都要把网线直接连至交换机)变为直线式(即手拉手式),大大节约了设备和线缆成本。