我们今天能为您提供什么帮助?

什么是关口电能表?

问题描述:
什么是关口电能表?

所属产品线:
ION8650

解决方法:

关口电能表是指安装运行在发电企业上网、跨区联络线、省网联络线及省内下网等关口电能计量装置中的电能表,用于贸易结算和内部经济指标的考核,在整个电网的电能计量中起着重要作用。一般采用进口或国产符合规程要求的多功能电能表,精确度为0.2S级、0.5S级或0.5级,均具备双向计量,计量有功、无功电能、峰、平、谷、尖峰电能、最大需量、数据传输等功能。