问题描述:
ION仪表的EtherGate协议是什么?所属产品线:
ION8650解决方法:
ION仪表的EtherGate协议作为一个网关工具,可以通过ION仪表,实现以太网端口对相应的COM口连接的串口设备的通讯功能。但是需要注意的是,它本身并不做协议的转换。
支持此功能的仪表:配有以太网口的ION7330,ION7350,ION7550/7650,ION8600/8650,ION8800。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ION仪表的EtherGate协议作为一个网关工具,可以通过ION仪表,实现以太网端口对相应的COM口连接的串口设备的通讯功能。但是需要注意的是,它本身并不做协议的转换。
支持此功能的仪表:配有以太网口的ION7330,ION7350,ION7550/7650,ION8600/8650,ION8800。
是否有帮助?